This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:ADS125H02 INL

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857220/ads125h02-ads125h02-inl

器件型号:ADS125H02

您好!

我已连接 AVDD=5V 和 DVDD=5V。 我想知道 INL 的 LSB 值。 INL 从 ppm 转换为 LSB。

VREF = AVDD。

FSR =(2 * VREF)/增益。 =(2*5)/1 = 10

计算 LSB 值的 INL 间隔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    相对于满量程范围(FSR)、ppmFS 为"百万分率"。 ADC 输出代码为24位宽、因此 ADC FSR 范围内总共有2^24 = 16、777、216个代码。

    因此、每个 LSB 为1、000、000 / 16、777、216 = 0.0596 ppmFSR。