请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298ECGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1298RECGFE-PDK、 ADS1298
我们获得了 ADS1298RECGFE-PDK、设置完成后、我们将根据用户指南获得结果。
我的 ADS1298硬件设计符合 ADS1298ECGFE-PDK 文档(带 OUT 呼吸)。 我的问题是、MMBO 板中的 MCU/DSP 控制器在评估板中所做的确切工作是用于 ECG 信号的任何数字滤波。 在我们的原型设计中、我们希望使用 Raspberry PI/MCU 实现 ADS1298。 因此、这就足够了、或者我们需要在 ADS1298和 Raspberry PI 之间使用额外的电路、如 DSP、以获得良好的效果。