This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298和 MCU 连接

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857242/ads1298ecgfe-pdk-ads1298-and-mcu-interfacing

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298RECGFE-PDKADS1298

我们获得了 ADS1298RECGFE-PDK、设置完成后、我们将根据用户指南获得结果。

我的 ADS1298硬件设计符合 ADS1298ECGFE-PDK 文档(带 OUT 呼吸)。 我的问题是、MMBO 板中的 MCU/DSP 控制器在评估板中所做的确切工作是用于 ECG 信号的任何数字滤波。 在我们的原型设计中、我们希望使用 Raspberry PI/MCU 实现 ADS1298。 因此、这就足够了、或者我们需要在 ADS1298和 Raspberry PI 之间使用额外的电路、如 DSP、以获得良好的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kubulh、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    可下载 ADS1298RECGFE-PDK 的源代码(与非 R 版本相同)。 您可以在 EVM 产品文件夹以及 ADS129x BIOS 常见问题 解答页面上找到该链接和其他相关材料。

    您对数据的后处理方式、所需的算法和硬件完全由您决定、这也是我们的专业知识所不具备的。

    此致、