This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:BIN 文件和最新的 HSDC Pro

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856954/tsw14j56evm-bin-file-and-latest-hsdc-pro

器件型号:TSW14J56EVM

你(们)好。

我将 TSW14J56与 ADS54J69搭配使用、以捕获2个 DAC 流。 当前的 HSDC Pro 软件允许我将数据保存在.csv 文件中、其中两列表示每个通道的数据;但缺点是我需要先将其保存在 CSV 中、然后将 CSV 导入到 MATLAB 中进行分析。 整个采集过程非常慢、尤其是当我想要记录更多样本时。 我尝试将原始数据另存为 bin 文件、因为该文件的大小很小、但无法将 bin 文件中的数据转换为实际输出(在 CSV 文件中很容易、 对于 ADS54J69、我只需将每个值乘以1.9V、然后除以65536)。 如何解压 bin 文件以提供双通道输出?  

我还注意到、从另一个主题中、您将发布新的 HSDC Pro 更新、这可能会缩短我的数据处理时间 )、您能否向我发送新版本的链接(您发送给他的链接对我无效)。

祝你一切顺利、

Kelly  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

     二进制文件中保存的数据是通道化数据。 在本例中、数据格式是偏移二进制值、从0到2^16、因为这是16位器件。 例如、如果有两个通道、数据将是 CH1 Sample0、CH2 Sample0、CH1 Sample1和 CH2 Sample1...…。 。

    此致、

    Neeraj