This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S101:具有 SPI 接口的小型封装 ADC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S101, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856624/adc121s101-small-package-adc-with-spi-interface

器件型号:ADC121S101

尊敬的冠军:

我正在寻找具有 SPI 接口的 ADC、下面是我的要求。 我已经考虑过使用 ADC121S101、但这是 i2c 接口、我的 MCU 无法支持 i2c 的 CLK 以高于1MHz 的频率运行。 因此、我计划查看是否有一些具有 SPI 接口的 ADC、但它需要的大小应与 ADC121S101类似。 请您分享您的会前建议吗?

转换速率:500ksps - 1000ksps

SPI 时钟速度:> 1MHz

ADC 位:>=12

封装尺寸:< 3*2 (mm)、封装尺寸对于我来说非常重要、因为我的硬件板空间和空间有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我根据您提供的参数进行了快速参数搜索、但尚未限制大小、并获得7 个结果  

    在这些结果中、只有一个不适合您列出的6mm 平方区域约束装置。

    我建议  首先查看 ADS7042

    此致

    Cynthia