This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:MCU 固件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADCPRO, UNIFLASH, ADS1220EVM, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856235/ads1220evm-mcu-firmware

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-EXP430G2MSP-FET430UIFMSP430F5528ADCPro

大家好、很抱歉耽误你的时间。 问题是n´t 驱动程序、因为我有2块电路板、另一个电路板正常工作。

我最终用新的 MCU 替换了 MCU、并且在刷写电路板文档中的代码时遇到问题。 文件夹 C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1220\fW 中的文件是.A43文件。 我使用 Launchpad MSP-EXP430G2作为闪存和 Uniflash 的硬件工具。  

当我加载存档 ads1220evm.a43时、结果为:

 ads1220evm.a43是否是可刷新图像? 如果我点击 chekbox "binary"并从 dirección n´t 00C3FFh 写入、它被认为是程序存储器的基本地址、则会执行闪存、但电路板不工作、不通过 USB 通信、不进行 SPI 活动、不会在晶体中进行振荡。

有什么帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    不清楚如何将 MSP-EXP430G2上的调试器连接到 ADS1220EVM。  我甚至不确定调试接口是否兼容。  ADS1220EVM 旨在  通过 JTAG 接口与 MSP-FET430UIF 调试器配合使用。

    ADS1220EVM 旨在使用 USB BSL 下载固件。  将 EVM 插入 USB 时、可通过按住 BSL 加载程序开关 S2来调用 USB BSL 模式(换句话说、在为 MSP430加电时必须按下 S2开关)。  这将使 MSP430F5528进入 USB BSL 模式以下载固件。

    您可以通过以下链接使用固件下载程序:

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_USB_Developers_Package/latest/index_FDS.html

    以及下载和安装以下圆圈内的安装程序:

    此安装程序需要我附加的二进制数据的'.txt'版本。

    e2e.ti.com/.../ADS1220.txt

    安装软件后、打开 GUI 并按照步骤1、2、3进行操作。  在第1步中、选择"Select Firmware"、然后浏览上面下载的 txt 文件。  对于步骤2、开关为 S2而非 S3、而不是 ADS1220EVM 中的 FET 板插件连接到 USB。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 该板通过 JTAG 连接到 De Launch Pad。

    我n´t USB 来刷写 EVM、固件运行正常、我在示波器中看到 SPI 脉冲和 USB 活动、我可以在 PC 中看到板作为 COM ...一切正常...但 ADCPro 没有连接到 EVM。

    我有2个 EVM、另一个 EVM 正常工作...但是...我在3个不同的 PC 中测试了"损坏"的 EVM、并正常工作...我认为我有一个驱动器问题。 我真的很困惑、因为在我的 PC 中、一个板可以工作、另一个 doen´t。 在其他3种不同的 PC 中、两个板都正常工作。

    这些电路板供大学实验室的学生使用、我将继续在学生的其他 PC 上进行测试。

    非常感谢你能抽出时间。

    最好的雷加尔