This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8339:基准缓冲器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8339, THS4281, REF3240, OPA140, ADS8864, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856967/ads8339-reference-buffer

器件型号:ADS8339
主题中讨论的其他器件:REF5045THS4281REF3240OPA140ADS8864REF6045OPA350

大家好、

在 ADS8339 EVM 中、REF5045由 THS4281进行缓冲、然后发送到 ADS8339的 REF 引脚。 我还知道我们的 REF6xxx 系列是内部缓冲的。 使用 EVM 架构版本的优缺点是什么?REF6xxx

下面是 TIDU181的快照。 下面的 REF3240由 ADS8864的 REF 引脚和 ADC 驱动器 OPA140共用。 我想知道这是否会影响 ADC 操作。

谢谢。

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加上一帖子中缺少的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    REF6045将是 ADS8339的首选基准。  数据表中建议使用外部基准缓冲器、因为 REF60xx 尚不存在。  在几种情况下、您可能需要使用 REF5045和外部缓冲器。

    系统中有多个 ADC、您希望使用一个系统基准。  每个 ADC 都有自己的外部缓冲器、但所有 ADC 都使用相同的基准。

    2. REF6045的漂移最大为5ppm/C  REF5045的漂移对于更高等级的器件最大为3ppmC。  使用 REF5045的更高级版本和建议的外部缓冲器电路、您可以获得更好的性能。

    关于此参考设计、OPA350充当 ADS8864的外部缓冲器、并负责驱动输入电容器充电电流。  REF3240将只会看到 OPA350的高输入阻抗、并且可用于系统的其他部分、而不会降低精度。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用