This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7614:具有以下参数的相似器件

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856572/dac7614-similar-device-w-following-parameters

器件型号:DAC7614

大家好、  

我想知道我们是否有一个与 DAC7614E 类似的器件、但其扩展工作温度范围至少为-40°C 至100°C。 该器件需要能够输出-2.5V 至+2.5V、并具有 SPI。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpha、

    您能否详细介绍器件的确切要求? DAC7614具有相当的灵活性、因此需要了解单极与双极运行以及复位条件等因素、以便提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我们将离线继续此对话。

    谢谢、