This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7822:对于更新速率,推荐电路

Guru**** 2928770 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7822, THS4281, TINA-TI, DAC8822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856642/dac7822-for-update-rate-recommend-circuit

器件型号:DAC7822
主题中讨论的其他器件: THS4281TINA-TIDAC8822

尊敬的先生或女士

我有一些问题。

1: 数据表中描述的"更新速率为20.4MSPS"是否意味着从数据输入到输出的时间?

2:请告诉我 DAC7822和 THS4281的推荐电路。

3:   您是否有 DAC7822的 TINA-TI 模型

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。

    请在下面查找我的意见:

    更新速率指定数字接口的速度。 DAC 输出更新通常受到输出稳定时间的限制。 您可以通过此培训更好地了解 DAC 更新速率与稳定时间: https://training.ti.com/lessons-precision-dacs-settling-time-vs-update-rate

    2. DAC7822和 THS4281的电路将与图39和图40中提供的电路相似。 将 THS4281用作输出缓冲器。

    DAC8822有一个 TINA 模型。 您可以将其用于 DAC7822。

    希望能回答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师