This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:DDC264EVM 的硬件触发器

Guru**** 2911430 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264, DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856141/ddc264-hardware-trigger-for-the-ddc264evm

器件型号:DDC264
Thread 中讨论的其他部件:DDC232

我刚刚购买 了 DDC264EVM、并尝试根据用户指南使用硬件触发器(细节很少)。

在激活硬件触发器时遇到问题、我谷歌搜索并看到 2017年发布的一篇旧论坛帖子、其中 TI 的回复是未执行硬件触发器!?!

这是否仍然正确? 如果没有外部触发器、评估板对我来说是无用的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是的、我认为情况就是这样。 也许以前有一个 EVM 版本支持它、但我不知道。 我们应该从手册中删除该描述、但不打算添加触发器。 原因是我们的 EVM 旨在使客户能够演示我们器件的使用(仔细检查数据表上的参数数据、尝试其中未涵盖的特定条件、演示布局...)。 对于我们看到的大多数应用、不需要触发器(实际上我认为其他 EVM 也不需要触发器)、因此我猜测它对于 DDC264的评估并不重要。 当然、构建某种仪器会是一个很好的功能、但这不是 EVM 的最终目标(这需要专业公司...)。 请告诉我们您的应用是什么、我们可以看到如何评估 DDC264。 在最坏的情况下、您可能必须直接构建最终电路板。

    除此之外、我不熟悉退货政策、但如果您想退回 EVM、我会尝试找其他人来为您指明此处...

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实在太糟糕了。

    是否有办法接入内部触发信号?

    如果是、我可以让它驱动我的信号仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    DDC264EVM 上的当前 FPGA 固件不完全支持硬件触发模式、但 EVM 硬件已设计为支持该模式。

    我正在与之前负责此 EVM 和软件版本的团队核实他们是否已解决硬件触发器选项的问题。

    关于您的问题、目前没有在任何 FPGA IO 引脚上发出内部触发信号。

    我们可以提供 FPGA 代码、以便您对固件进行必要的更改、从而输出内部触发信号。  

    请通过以下链接下载 DDC264 FPGA 源代码:

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/7384.FPGA-Firmware.zip

    由于我们还通过电子邮件讨论此问题、因此我们可以将其脱机并在稍后提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    如果您想申请退款、您可以通过以下链接通过客户服务申请退款。

    https://ticsc.service-now.com/csm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我意识到 DDC264不支持 DDC232和其他 DDC 芯片的非连续模式

    那么、这可能是没有外部触发器选项的原因吗?

    同时、我想、我可以通过点击转换信号并让它来驱动信号时序、从而实际使它正常工作。

    因此无需返回。