This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:ADS7952标志状态

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855344/ads7952-ads7952-flag-status

器件型号:ADS7952

您好!

抱歉、如果这个问题非常初级、但如果您使用的是 ADS7952并希望使用与高电平和低电平警报相关的 GPIO、那么您需要将哪些外部组件连接到这些引脚? 引脚可以变为高电平、也可以变为低电平、这意味着您只需在两个引脚上放置一个接地电阻器(确保不超过10mA 规格)、并且引脚电压保持(例如)为2.5VDC、以便高电平为5VDC、低电平围绕 GND?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有这种情况,应该 明确说明这一点。

    如果 将 GPIO 用作警报通知、则无需连接到信号的其他组件。

    ADS79xxEVM 一个用户指南 、可帮助连接器件。

    当显示将 GPIO 用作 FPIO 功能时、确实需要上拉电阻、文档显示了一个47.5k Ω 电阻器。 但是、对于警报中断功能、不需要上拉

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好,谢谢你 Cynthia!