This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:关于 VOUT 和 IOUT 连接到一个端子电路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856295/dac7760-about-vout-and-iout-tied-together-to-one-terminal-circuit

器件型号:DAC7760
主题中讨论的其他器件:OPA197DAC8760

大家好、

 

我们希望使用“VOUT 和 IOUT 连接到一个端子电路”。

然后、我们将 OPA197用于该电路。

 

------

[第1季度]

如果您对 OPA197有任何疑问、请告知我们。

 

根据数据表、

“请注意,外部放大器的偏移会增加总体 VOUT 偏移误差和任何潜在的相移

可能会导致 VOUT 稳定性问题。”

 

因此、我们将了解 OPA197是否最合适。

------

 

[第2季度]

您能否告诉我们您是否有推荐的运算放大器和重要规格(低失调电压等)?

------

  

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    我看不到 OPA197有任何问题。 实际上、大多数评论都是针对使用带宽低于 DAC8760输出缓冲器的放大器的风险、这在这里不会成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke-San、

    感谢您的快速回复和信息。

    此致、

    隐藏