This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066EVM:如何为 LMP92066评估模块添加负电压?

Guru**** 2562070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856154/lmp92066evm-how-to-add-negative-voltages-for-lmp92066-evaluation-module

器件型号:LMP92066EVM

如何在数据路径控制接口中将"GaN 模式"从零更改为一。 这个问题主要是因为我想知道如何添加负电压、因为似乎没有明显的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reem:

    接口无法更改范围。  而是根据 VDDB 和 VSSB 上的电源值检测范围。  如果您将 VDDB = GND 和 VSSB 连接到-5V、该器件将在负电压范围内运行。  该器 件将检测 VSSB < GND、并相应地设置 DRV_STATUS 寄存器。  这些电源必须从外部提供给 EVM。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reem:

    如果您希望通过 frost@ti.com 向我发送电子邮件、我还想了解有关您的应用的更多信息。

    谢谢、

    Paul