This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV571:在/CS、/WR 和/RD 全部连接到低电平时运行 TLV571? (近似 ADC0820-N#39;s "RD 模式")

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7882, ADC0820-N, TLV571, ADS7886, ADS7040, ADS8371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855339/tlv571-operate-tlv571-with-cs-wr-and-rd-all-tied-low-approximate-adc0820-n-s-rd-mode

器件型号:TLV571
主题中讨论的其他器件:ADS7882ADC0820-NADS7886ADS7040ADS8371

想知道这是否是一项受支持的工作。 将/RD 绑定为低电平是否满足针对3V 运行自动配置器件所需的"虚拟读取"要求?  如果 /RD 在整个时间内被接至低电平、转换结果是否会出现在/CSTRT 之后的数据引脚上?  还是必须像时序图中那样对/RD 进行脉冲?

我基本上在寻找一个3.3V 器件、此器件能够运行在一个与 TI ADC0820-N 的"RD 模式"相似的模式中、在这个模式中、所有其它控制信号都可以被连接(至适当的电平)并且只需切换/RD 信号来启动一个转换并接收结果。  TI ADS7882是一个很好的选择、因为它需要5V 电压、我想避免在某个地方找到(或创建) 5V 电压。

非常感谢所有的想法/建议!

非常好
Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!

    遗憾的是、您不能仅将 TLV571上的/RD 引脚连接到低电平、您必须与/CSTRT 引脚一起主动控制该线路。  您是否必须具有并联输出转换器?  TLV571和 ADS7882的8位到12位之间、让我知道您需要哪种分辨率和速度、我将了解我们是否有适合您需求的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tom!  要求符合 ADC0820-N: 8位、~500kSPS。  主要是寻找该部件的3.3V 答案(如果存在)。  似乎难以捉摸!  应用取决于820-N 的"RD 模式"、我在从5V 逻辑迁移时尝试尽量减少对设计的影响。  不过,现在可能是一场革命的时候了。  除了超高速管道零件外、我知道、并联在后视镜中已有一段时间了。  尽管它附带了不必要的(对我而言)额外位、但'7882已接近、但如果我仍然需要为模拟半模提供5V 电压、我没有取得太多进展。

    我将单独评估能够使用 SPI 器件的更具侵入性的更改、但也想研究该角度。

    非常好

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    编辑-抱歉、我的器件上的选择指南错误。  [您可能正在查看一个串行器件、因此我们的产品系列中没有这么多的并行器件。      您可能会看到 ADS7886 (12位) 和 ADS8371 (16位)这两种并联器件。  对于串行选项、您可以查看 ADS7040。]

    串行器件为 ADS7886和 ADS7040 - ADS8371是并行的、但需要5VA。