This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC141S626:引脚3 (IN-)上的满量程转换范围是多少?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855762/adc141s626-what-is-the-full-scale-conversion-range-on-pin-3-in-

器件型号:ADC141S626

VA =+5V

VREF =+4.096V

IN+=+2.048V

我想它会将引脚3上的所有电压从0V 转换为+4.096V。  对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个差分器件。 这意味着 IN+(引脚2)和 IN-(引脚3)两端的电压是测量和输出的电压。

    例如、如果引脚2为2.048且引脚3为接地、则测量的输出将为2.048

    但是、如果引脚2接地、引脚3为2.048、则测得的 Put 将为-2.04

    每个输入引脚、引脚2和引脚3可支持从0到 Vref 的电压

    此致

    Cynthia