This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:有关 ADS8688的硬件问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855544/ads8688-hardware-questions-about-ads8688

器件型号:ADS8688

您好!

我们想了解有关 ADS8688的一些详细信息。 对于过流保护机制、我们计划将 ADS8688集成为主 ADC 转换器、它将测量50/60Hz 的交流信号、并且我们必须精确地捕捉信号的每个周期。 对于该采样率、采样率相对较低、约为7.6kSPS;我们将使用外部时钟/触发器模块。

我们仔细检查了数据表,当然,我们还有几个问题:

   - SPI 输出的行为是否与 FIFO 缓冲器类似? 我们是否可以在一个周期后读取所有采样数据?

   我们是否可以在没有外部时钟的情况下完成同样的工作? (自动模式?)

   -如果我们使用+/-10V 或+/-5V 作为电压基准,是否有分辨率差异?

  -如果 AUX_IN 引脚连接到 GND、是否存在问题?

此致、

Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    简单的答案是否定的,你不能这样做。 在每个周期内、在 SPI 上接收到16位数据(0x0000表示继续运行或者其它命令表示手动通道选择)后、转换数据将被移入 SDO。 每个周期或转换需要32个 SCLK 时钟。 可使用0xA000命令选择自动通道序列模式、这样就无需为每次转换发送手动通道选择命令、此外、还可以在 AUTO_SEQ_EN 程序寄存器中单独启用或禁用每个通道。

    -请参阅我的上述答案。

    -当输入范围为+/-10V 或+/-5V (+/-2.5Vref 或+/-1.25Vref、基准电压相同4.096V)时、大多数规格仅相同、但略有不同的规格除外:失调电压误差(典型值相同、最大值+/-0.75mV 与+/-1mV)、失调电压匹配和 SNR (92dB 与91dB 典型值)。 当我在 EVM 板上进行测试时、这两个输入范围之间的差异不大。

     -不 不使用 AUX_IN 时、始终建议将其连接到 GND。

    如果您有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我不明白、您是否意味着我们必须为每个读取操作发送查询? 是否有任何方法可以在"恒定"时间内触发它? 如果不是、您是否有其他建议用于此目的?

    此致、

    Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    请查看 ADS8688数据表图1中的时序图。  ADC 需要32个 SCLK 时钟用于每个通道的转换和数据读取、您不能在一个周期后读取所有采样数据。 没有用于保存转换数据的内部 FIFO 或存储器。

    此致、

    戴尔