This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158电流作为输入、电压作为输入。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854255/ads1158-ads1158-current-as-input-and-voltage-as-input

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件: TVS0500

我想在单极运行中使用 ADS1158 (ADC)。 它具有16个通道、但输入具有(1) 4-20mA 电流模拟输入(2) 0-10V 模拟输入。 在设计中,我认为我将仅使用2个通道。 我是否可以将任何具有 Δ-Σ 调制器的双通道 ADC 用于此操作? 。 请告诉我如何使用 ADC 将模拟电流转换为数字、同时考虑适当的设计注意事项。  

我是否需要在我的应用中使用 ADS1158的所有16个通道、或者只需一个通道用于模拟电流、另一个通道用于模拟电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    不需要、您不必使用 ADS1158上的所有16个 ADC 通道。 您可以选择要使用的两个通道并允许自动扫描序列发生器在这两个通道之间进行多路复用(乒乓)、也可以使用固定通道模式根据需要选择和修改输入通道。

    根据您的信号源、您可能需要在传感器和 Δ-Σ 调制器之间提供缓冲器。 ADS1158 MUXOUT 和 ADCIN 引脚允许您为两个输入通道共享单个放大器电路。

    要测量数字电流、通常会通过分流电阻器粘贴该电流、并由 ADC 测量产生的电压。 以下是两个参考设计、它们可能会有所帮助:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00550

    http://www.ti.com/tool/TIPD164

    在这两个通道之间进行多路复用时、您希望实现哪种数据速率/吞吐量?
    我可能会推荐一些 ADC、它们能够满足您的应用要求、同时在成本方面具有可比性、还提供输入缓冲器或 PGA 以简化前端电路设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢。  

    我是否可以像这样仅使用 TVS 二极管、然后使用电阻分压器网络、但我现在还没有使用 TVS 二极管、您可以告诉我如何选择 TVS 二极管来运行。

    1) 1)如果对于4-20mA 的电流输入、我将使用该电路、如下所示

    例如电流--电阻器(200E)--GND。 获取电阻器上的电流、I 将获得提供给 ADC 输入的电压=(200 x 20mA)= 4V

    2) 2)对于0-10V 直流电压输入、可以使用此电路、如下所示

    电阻分压器电路  模拟电压(0-10V)--- 180千欧--- 120千欧姆--- GND。  120K 欧姆两端的电压为4V、作为 ADC 的输入。

    可以像这样使用????  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    很抱歉、您的后续问题的回复延迟...

    TVS 二极管的选择主要取决于其击穿电压和反向泄漏电流。 在正常电路运行期间、TVS 二极管两端的电压应小于击穿电压、以使其不导通。 但是、一旦超出正常输入电压、您就需要 TVS 二极管导通。 因此、请选择具有足够大击穿电压的 TVS 二极管、以便进行正常电流和电压测量。

    当 TVS 二极管不导通时、您还希望其泄漏电流尽可能小、以免干扰电压或电流测量。 查找低泄漏额定值 TVS 二极管! 我强烈建议查看 TI 的平缓钳位浪涌保护 ESD 二极管、例如 TVS0500。