This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:外部多路复用器环路

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855871/ads1158-external-multiplexer-loop

器件型号:ADS1158

你(们)好

您能详细解释一下信号调节环路吗?

为什么 ADC 输入(ADCINP 和 ADCINN)应与多路复用器输出(MUXOUTP 和 MUXOUTN)进行差动缓冲和驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    MUXOUT/ADCIN 引脚允许您设计和连接自己的信号调节电路、以便对 ADS1158的输入信号进行滤波/电平转换/放大/缓冲。 通过在多路复用器之后连接此电路、您可能会使用单个放大器电路来缓冲所有16个输入通道。

    并不总是需要信号调节电路;但是、该电路最常见的两种用例是1)缓冲输入信号、2)将单端输入信号转换为全差分信号。

    1. 如果您的信号源尚未缓冲或信号源的输出阻抗较高、则将输入信号缓冲到 ADC 中尤为重要。 Δ-Σ 调制器的输入阻抗并非都很高(通常介于10-100千欧之间)。 添加缓冲器信号化可改善输入阻抗(如信号源所示)并降低对信号的"负载"影响。 例如、如果给定源的输出阻抗为1kOhm、ADC 的输入阻抗为100kOhm、则实际上存在一个电阻分压器、导致 ADC 的输入信号下降近1%。

    2. 大多数 Δ-Σ ADC 测量两个输入之间的差分电压、并返回一个两的带符号补充的输出代码和测量结果。 ADS1158也不例外、因为即使是单端输入也会作为 AINx 和 AINCOM 之间的电势差进行测量。 如果相对于接地测量单端(即)输入电压、则仅使用 ADC 的正输入范围。 为了纠正这种情况并提高输入范围利用率、您必须将 AINCOM 偏置为1/2 Vs 电压、以便差分电压"AINx - AINCOM"可以介于-2.5V 至2.5V 之间(使用~2.5V 基准) 或者、输入信号调节需要将0-5V 信号转换为+/- 2.5V 或+/- 5V 信号(取决于使用的是2.5V 还是5V 基准)。
       

    注意:在固定通道模式下、ADS1158的"MUXSCH"寄存器没有值可选择 AINCOM 作为多路复用器输入引脚之一。 AINCOM 仅用于自动扫描模式。 因此、如果您使用 AINCOM 输入引脚、您可能会始终在自动扫描模式下使用 ADS1158、或者、您可以将 AINCOM 短接至 AIN15、然后使用固定通道模式测量引脚 AIN0至 AIN14上的单端输入。