This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4142EVM:用于 EVM 的隔离式电源

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855942/ads4142evm-isolated-power-supply-for-evm

器件型号:ADS4142EVM

您好,

我正在设计隔离式测量电路。 其结构如下。

因此、在 ADS4142EVM 数据表的第9页中、ADC 需要一个隔离式电源。 表3显示了三种电源选项。 

我应该选择哪一个? 对于1和2个选项、我能否将隔离式电压3.3V 直接连接到 J16? 如果是方案3、我是否应将隔离式电压1.8V 直接连接到 JP13和 JP14? J16、J9和 J11呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用选项2。 将3.3V 直接连接到 J16。 按如下方式设置跳线:

    JP13 -引脚1-2

    JP14 -引脚1-2

    JP17 -引脚2-3

    JP19 -引脚2-3

    此致、

    Jim