This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816EVM:用于简单 B 模式成像的 FPGA 编码

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855912/afe5816evm-fpga-coding-for-simple-b-mode-imaging

器件型号:AFE5816EVM
主题中讨论的其他器件:TX7332

您好!

我的客户询问是否可以从白皮书(http://www.ti.com/lit/an/sboa361/sboa361.pdf)中获取电路板原理图以及该 IC 中用于简单 B 模式成像的 FPGA 编码、如白皮书中所示。

他还想知道是否可以使用 FPGA 板来控制 TX7332评估板、从而持续驱动超声波传感器通过 USB 实现波束形成

塞贝斯蒂语

现场应用程序专员  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供客户 myti 帐户电子邮件。 然后、我们可以讨论文件共享的脱机问题。 谢谢!

    也可以提供 TX7332 FPGA/CPLD 代码。 智能探头参考设计能够运行真实的超声波成像。  

    谢谢!