This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80EVM:n‘t 下载

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854951/adc32rf80evm-can-t-download

器件型号:ADC32RF80EVM

我有一个 ADC32RF80-EVM 开发板、需要从网站下载 ADC32RFxx EVM GUI 安装软件。 但是、每次软件开始下载几分钟时、都会显示"失败-需要授权"。 单击并重新下载、但几分钟后将出现相同的现象。 导致无法下载。 如何下载软件?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHI:

    当您访问 ADC32RF80EVM 产品页面上的软件 GUI 链接时、应转至政府出口审批表。  除了输入您的个人信息外、您还需要选择申请是用于军事还是民用。  如果是供民用、并且您选择了该选项、则应在提交表单后授予您下载软件的权限。  如果它确实用于军事用途、则不会根据美国出口管制法立即获得批准。  在这种情况下、您需要与您当地的 TI 销售联系人联系、以便对您的情况进行评估和授权、以便导出该特定器件和软件。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      是   的、我选择"民用"并开始下载、但无法完成 downloading.it 显示"失败-需要授权"、此时我只下载几 MB。、但软件有175MB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。  听起来您可以访问软件、但在几 MB 传输后会发生什么情况。  我想知道这是否是网络速度类型的问题、其中某个问题正在超时。  我还想您曾多次尝试确保不会出现网络或网络干扰。

    您可以尝试以下链接: https://txn.box.com/s/oocfykwmvnebm4njykl2ssd13zo239i0。  有效期至11-18-19。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我无法从 https://txn.box.com/s/oocfykwmvnebm4njykl2ssd13zo239i0.but 下载、我通过其他更快的网络下载。matby 此网络太慢。