This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:RC 滤波问题。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855404/ads1298-rc-filtering-question

器件型号:ADS1298

你好。 我正在使用 ADS1298进行一个项目。 我的问题与每个电极输入中的 RC 滤波有关。

在 ADS1298的数据表(第99页、布局示例)中、您显示了差分和共模滤波器(屏幕截图1)、但是在 ADS1298ECG-FE 用户指南(SBAU171D、第52页)中、有简单的 RC 滤波器、两个级联滤波器。

过去、我使用 Aprox 实现了数据表方案、差分和共模滤波器。 150Hz 截止频率、用于限制 ECG 所需带宽的信号。

现在、我正在进行一个新的实施、看到了评估模块中使用的滤波、并遇到了滤波器为什么具有更高的截止频率(153kHz、22.1k 和47pf)的问题、 和338kHz、以及10k 和47pf)、为什么使用该滤波器而不是数据表中的滤波器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Pablo  

    感谢您的发帖!

    信号路径中的 RC 滤波器主要用于抗混叠。 无需在目标带宽的末尾精确设置截止频率。 目标应是使 Δ-Σ ADC 的信号衰减到接近调制器采样频率的频率。 为了帮助解释这一概念、我已经编写了一个有关此主题的博客系列、下面链接了第1部分(共3部分):

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2015/09/04/aliasing-in-adcs-not-all-signals-are-what-they-appear-to-be

    此 EVM 在一段时间前发布、通过与其他客户的经验、我们了解到有些客户在其设计中同时使用共模和差分 RC 滤波器。 差分滤波器将有助于保持良好的 CMRR、这是 ECG 应用中的关键规格。 我们建议将差分滤波器截止频率设置为至少比共模滤波器截止频率低十倍频。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!这回答了我的问题、非常清楚。