This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158 --电路设计

Guru**** 2747535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, ADS1255, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855109/ads1158-ads1158----circuit-design

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件: ADS1255ADS125H02

您好!

我们在项目中使用了 ADS1158、该项目配置为备用电流和电压输入通道(8个电流输入和8个电压输入)。 参考设计、如下所示

现在、我将第一个输入通道用于0-10V 模拟电压、第二个通道用于4-20mA 模拟电流。

推荐我如何处理通道上的剩余(我应该将其保持悬空)?

出于 相同的设计考虑(如上图所示的输入电压和输入电流设计),请建议任何具有双通道兼容性的 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    在正常运行条件下、允许未使用的模拟输入引脚悬空不会产生任何问题。

    但是、从 ESD 或 RF 的角度来看、通常建议防止引脚悬空、以防引脚像小天线一样工作、将射频能量耦合到器件中。

    我没有遇到任何浮点模拟输入引脚造成问题的问题。 IC 引脚封装非常小、通常不是很好的天线。 也就是说、模拟输入可以直接连接到 AVSS 和 AVDD 电源(包括 AVSS 和 AVDD 电源)之间的任何电压电位、也可以通过电阻连接。 我们发现、将未使用的模拟输入绑定到 AVDD 或(AVDD - AVSS)/2通常会导致泄漏电流低于直接绑定到 AVSS 的电流; 但是、我们将讨论的电流大约为 nA 或更低、因此除非这是一个问题、否则我将选择哪种选项来简化布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请回答我在上一篇帖子中提到的第二个问题:

    " 出于 相同的设计考虑(如上图所示的输入电压和输入电流设计),请推荐任何具有双通道兼容性的 ADC 。"

    这意味着您可以建议 ADS1158的替代器件,它只有两个通道(输入1 --0至10V 和输入2 ---4至20mA),所有参数都与 ADS1158匹配,并保留与上一帖子中所示相同的电路。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    从以下多路复用 Δ-Σ ADC 列表中、我可能推荐使用 ADS125H02或 ADS1255两种选项: http://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html?pqs=paqs&familyid=2019#p84=16;24&p1028=2;2&p89=Delta-Sigma&p3091=Multiplexed&p1498=Catalog&sort=p593max;desc

    当您说"让所有参数与 ADS1158匹配"时、没有任何参数会与 ADS1158完全匹配、但您的应用是否有其他重要参数(最小分辨率、数据速率等)? 如果您有任何其他要求可以分享、我可能会找到更具体的建议。