This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS 1292

Guru**** 2553800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855715/ads1292r-ads-1292

器件型号:ADS1292R

您好!

我正在设置 ADS1292R 以进行基本数据采集(数据表中的图63)。 设置 CLKSEL 引脚= 1并等待振荡器唤醒、DRDY 引脚应在 FMod/256处切换。 我认为默认的 fclk = 512kHz、FMod = 512kHz、因此 DRDY 应在2KHz 时切换。 是这样吗?

CLK_DIV = 0默认值、然后 Fmod = 512KHz、

FMod/256 = 2KHz,T = 5 mS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    如果您使用内部主时钟(512kHz)并且选择256的过采样率、则输出数据速率将为500SPS。 调制器预计以128kHz 的频率进行采样、因此默认时钟分频器设置为 fCLK / 4 = Fmod (LOFF_STAT[6]= 0)。

    请记住、/DRDY 仅在调制器正在进行转换时切换。 请检查器件的 START 引脚。 如果使用下拉电阻器保持低电平、则需要发送 START SPI 命令以开始转换。

    此致、