This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:输出数据格式

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854427/adc32rf44-output-data-format

器件型号:ADC32RF44

您好、Jim/Rob、  

快速问题大家可以看到、ADC32RF44输出数据的格式是什么? (二进制补码、偏移二进制等)?

谢谢、

啊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、

    默认情况下、输出数据是2的比较器。 可以通过寄存器写入将其切换到偏移二进制。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    另一个供您参考的问题! 如果平衡-非平衡变压器直接连接到模拟输入引脚、则极性看起来会被交换。 是否有办法反转极性? 我看到、更改寄存器017h 会改变输出 JESD 通道的极性、但不会改变模拟输入。

    谢谢、

    啊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    我将使用设计检查是否有用于模拟输入的可编程反相器。 尽快回来。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、  

    希望你能度过一个愉快的周末。 此请求是否有任何更新?

    谢谢、

    啊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    遗憾的是、ADC32RFxx 内部没有用于反转模拟输入极性的选项。  

    此致、

    Vijay