This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:ADS114S08B 在 ext.VREF <0.5V 时的行为如何?

Guru**** 2506965 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853022/ads114s08b-how-could-ads114s08b-behave-in-ext-vref-0-5v

器件型号:ADS114S08B
主题中讨论的其他器件: ADS114S08

大家好、

根据"比较 ADS114S06和 ADS114S08标准以及成本优化型(B 级) ADC"、ADS114S08B 没有基准检测。
因此、当 VREF 降至0.5V 以下时、ADS114S08B 的行为是怎样的?
即、VREF < 0.5V 时可以生成什么代码? 它会保持7FFFh、8000h、0000h 或无法确定?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    VREF 输入电压规格用于在 ADS114S08B 的电源范围和温度范围内提供性能。  最初、您将开始看到线性化误差。  输出代码也将取决于输入电压。 因此精度会降低、输出代码可能代表或不代表输入端发生的情况。  因此、最好将输出代码定义为 Undetermined。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

    感谢您的支持。

    我理解很难知道输入端发生了什么。
    但是、我们需要知道 ADS114S08B 的 VREF 输入的有效性。
    在使用 ADS114S08B 的情况下、我们如何检测 VREF 损耗?

    此外、如果您已经为其应用了 FMEA、可能会有所感激、例如 VREF=0V 时的输出代码...

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    我假设您提出这些问题是因为您想在 RTD 测量应用中检测开路、这是正确的吗?
    我们有几种方法来检测它。

    如果您使用 REFP1/REFN1基准输入对、我们可以选择 AIN6/AIN7作为多路复用器的模拟输入、然后使用内部电压基准测量这些引脚上的电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim-San、

    感谢您的建议。

    我已确认您的回答正确。
    实际上、您的建议是有效的、但如果另一个没有对 ADS114S08进行更少 S/W 更改(基准检测)的解决方案会更受欢迎。

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    与 ADS114S08相比、任何解决方案都需要稍微改变 S/W。 我不知道怎么做。
    如果基准电压接近0V、则转换结果可能是随机的。 它很可能是+FS 或-FS、具体取决于 ADC 的偏移。

    此致、