This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:大家好、我对电荷桶滤波器有疑问。

Guru**** 2811915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854234/ads8860-hi-i-have-a-question-about-charge-bucket-filter

器件型号:ADS8860

大家好、我在 TI 高精度实验室中研究了电荷桶滤波器。

我可以理解为什么我们使用 Cfilt。 通过使用 Cfilt、我们可以为 Csh 提供足够的电压。

但在本例中、输入电压为直流。 在本例中、我们还需要高带宽运算放大器吗?

此外、您能否更详细地解释一下、当输入为交流时使用 Cfilt 时、为什么我们可以使用低带宽运算放大器?

OPAMP 带宽与电容器充电速度之间有何关系?

我想我对直流、交流的概念有点困惑。

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    关于您的第一个问题、即使输入信号是直流电平、放大器输出负载电流也是交流波形、其基本频率等于 ADC 的输入采样率。  理想放大器具有0输出阻抗。  在这种情况下、负载电流波形无关紧要、并且可使用一个极低速度放大器。  但是、所有放大器都具有输出阻抗。  当 ADC 的输入采样电容器切换到放大器输出时、采样电容器会导致大电流流动、这与放大器输出阻抗相互作用、从而导致压降。 放大器输入通过反馈电阻器网络看到输出电压的变化、然后放大器将进行响应、强制输出电压恢复到所需的电压电平。  此恢复所需的时间取决于放大器带宽。

    通过添加电荷桶电容器、它提供了输入采样电容器所需的大部分初始电荷。  由于电荷桶电容比采样电容器大得多、因此与在没有电荷桶电容器的情况下驱动 ADC 输入相比、压降要小得多。  尽管放大器仍必须恢复电荷桶电容器上的电压、但电压偏差要小得多、因此可以使用带宽较低的器件。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    它真的很有帮助:)

    Yun