大家好、我在 TI 高精度实验室中研究了电荷桶滤波器。
我可以理解为什么我们使用 Cfilt。 通过使用 Cfilt、我们可以为 Csh 提供足够的电压。
但在本例中、输入电压为直流。 在本例中、我们还需要高带宽运算放大器吗?
此外、您能否更详细地解释一下、当输入为交流时使用 Cfilt 时、为什么我们可以使用低带宽运算放大器?
OPAMP 带宽与电容器充电速度之间有何关系?
我想我对直流、交流的概念有点困惑。
谢谢、
Yun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在 TI 高精度实验室中研究了电荷桶滤波器。
我可以理解为什么我们使用 Cfilt。 通过使用 Cfilt、我们可以为 Csh 提供足够的电压。
但在本例中、输入电压为直流。 在本例中、我们还需要高带宽运算放大器吗?
此外、您能否更详细地解释一下、当输入为交流时使用 Cfilt 时、为什么我们可以使用低带宽运算放大器?
OPAMP 带宽与电容器充电速度之间有何关系?
我想我对直流、交流的概念有点困惑。
谢谢、
Yun
您好、Yun、
关于您的第一个问题、即使输入信号是直流电平、放大器输出负载电流也是交流波形、其基本频率等于 ADC 的输入采样率。 理想放大器具有0输出阻抗。 在这种情况下、负载电流波形无关紧要、并且可使用一个极低速度放大器。 但是、所有放大器都具有输出阻抗。 当 ADC 的输入采样电容器切换到放大器输出时、采样电容器会导致大电流流动、这与放大器输出阻抗相互作用、从而导致压降。 放大器输入通过反馈电阻器网络看到输出电压的变化、然后放大器将进行响应、强制输出电压恢复到所需的电压电平。 此恢复所需的时间取决于放大器带宽。
通过添加电荷桶电容器、它提供了输入采样电容器所需的大部分初始电荷。 由于电荷桶电容比采样电容器大得多、因此与在没有电荷桶电容器的情况下驱动 ADC 输入相比、压降要小得多。 尽管放大器仍必须恢复电荷桶电容器上的电压、但电压偏差要小得多、因此可以使用带宽较低的器件。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用