This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158 EVM、ADS1258 EVM 的晶体

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854097/ads1158-crystal-for-ads1158-evm-ads1258-evm

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件: ADS1258

您好、先生、

目前、我制作了一个以 ADS1158 EVM 板(ADS1258 EVM)为基准的基于 ADS1158 (或 ADS1258)的 DAQ 板。

我使用了与 DAQ 板相同的电容值和相同的晶体(负载电容、ESR)、但它不提供时钟信号。

有时、它仅在大约不到20秒的短时间内生成时钟信号。

我做了很多事情来生成时钟信号、如下所述。  

 1) 1)短时间内进行低温焊接

 2) 2)小心焊接晶振、以免损坏晶振结构

 3) 3)将晶体更改为其他产品(相同规格、只是不同的制造商)

即使我更改 ADS1158EVM 上的晶体、它也能提供大约10秒的时钟信号、这与上述情况相同。

您能为 ADS1158提供时钟信号的建议吗?

是否有任何使用的特定晶体 ADS1158 EVM?

此致、

大进金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dae-Jin:

    如果您在 E2E 中搜索"ADS1258晶体启动"、您会发现这是一个常见问题、也是一个需要微调的微调电路。 即使在使用 ADS1158数据表中推荐的晶体时、我也看到人们最近遇到了这些晶体的问题、我们以前测试过这些晶体、但没有遇到任何问题。  

    在 E2E 帖子中、我对如何处理此问题有一些建议、这可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/628309/2321778#2321778。 ESR 值较低的晶体似乎效果最佳(我建议 ESR 小于50kOhm)。

    实际上、我认为最简单的解决方案是避免必须调整晶体+振荡器电路、并仅向 ADC 证明一个直接时钟源。 使用振荡 器(具有内置晶体、例如 www.digikey.com/.../p050ch 上的晶体)可简化设计、并避免必须通过验证晶体电路是否能够在温度范围内工作的过程。

    但愿这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    感谢您的评论。

    如您所述、我将尝试使用连接到 ADS1158/ADS1258 CLKIO 引脚的振荡器(16MHz)。

    大进金