This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:电压输出问题

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853728/dac61416-voltage-output-problem

器件型号:DAC61416

您好:

我尝试使用 DAC61416输出0至20V 的电压。 我使用 MC9S12微控制器通过 SPI 与 DAC61416通信。当我选择-5V 至+5V、-10V 至+10V、-20V 至+20V 或-2.5V 至+2.5V 输出范围时、输出电压仅为1.4V。 当我选择0V 至+5V、0V 至+10V、0V 至+20V 或0V 至+40V 输出范围时,输出电压为0v。 我确信 SPI 通信没有问题。

这是寄存器配置:

DrvDacWriteReg (DACRANGE2R_ADDR、0x2222);
 DrvDacWriteReg (DACRANGE3R_ADDR、0x2222);
 DrvDacWriteReg (SPICFGR_ADDR、0x0A84);
 DrvDacWriteReg (GENCFGR_ADDR、0x3F00);
 DrvDacWriteReg (DACPWDWNR_ADDR、0x0000);
 DrvDacWriteReg (BRDCFGR_ADDR、0xFFFF);
 DrvDacWriteReg (BRDCASTR_ADDR、0xFFFF);

请告诉我出现此问题的原因、或者如果您可以直接帮助我解决此问题、这将是一个很好的帮助。

谢谢、此致、

朱昌光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、朱绍光、

    您能否共享系统的原理图?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 和 VSS 之间的电压为24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问的是、VCC 和 VSS 电压对 DAC 的输出电压有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaogang、

    看起来您没有在 GENCONFIG 寄存器中启用内部基准。 REF-PWDWN 位应该为0。

    请告诉我这是否能解决问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam、

    我的 GENCONFIG 寄存器值为0x3F00t、REF-PWDWN 位为0。

    我发现了问题的原因、硬件设计出了问题、我在-15V 处测量了 VSS 引脚电压。

    后来我尝试将 VSS 接地、可以使用 DAC 输出所需的电压。

    感谢你的答复。

    朱昌光