This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADC 与 EVM 的频率响应是多少?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854902/adc12dj3200evm-what-is-the-frequency-response-of-the-adc-with-the-evm

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

您好!

在 ADC12DJ3200的数据表(SLVSD97)的第1页上、有一个标题为"ADC12DJ3200测量输入带宽"的 ADC 标量频率响应图。 该图是否包含 EVM 的响应、还是仅包含 ADC12DJ3200 IC? 是否有使用 EVM 测量 ADC 的频率响应的方法?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    数据表中的波形图是 ADC 的频率响应。  

    请单击参考设计的链接  

    使用 ADC12DJ3200参考设计且适用于 L、S、C 和 X 频带的直接射频采样雷达接收器上方链接中的文档中的图14具有 ADC 与 EVM 的频率响应。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、图14是我要查找的图。 EVM 似乎会向频率响应引入大量纹波。 这可能会对我们的项目产生重大影响。 请告诉我该纹波的原因、或者我们如何消除纹波以利用 ADC 本身的平滑响应? 我想知道我们是否可以对 EVM 进行任何修改、或者是否有任何其他电路板设计不会引入此纹波。

    谢谢、

    Alex