This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:ADS125H02校准指南

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855059/ads125h02-ads125h02-calibration-guide

器件型号:ADS125H02

你(们)好  

 您有 ADS125H02校准指南吗?


(1)对于 ADC 校准,数据表第41页~44页,如何设置或 校准?



(2)对于 ADC 数字滤波器,数据表第33-38页如何设置或 校准?


Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    ADS125H02数据表最接近我们目前拥有的校准指南。 如果您进一步查看几页、从9.4.5.4节开始、您将看到校准过程的概述;但下面是一些其他详细信息...

    应始终在增益校准之前执行偏移校准、以从测量的增益误差中消除偏移误差。 失调电压校准只需要提供0V 输入信号(通常通过将输入短接至某个共模电压来实现)-确保输入正确偏置非常重要、即使在短接输入时也是如此! 然后测量偏移。 注意:您可以在 ADS125H02内部对输入进行短路、但最好(在外部)对系统的输入进行短路、以解决 ADC 外部的任何偏移误差。  

    您可以直接测量偏移量、然后手动更新 OFCAL[2:0]寄存 器、但提供正确的配置(或外部连接)会更容易、然后发出"OFSCAL"命令以允许 ADC 执行测量并自动更新 OFCAL[2:0]寄存器。

     

    增益校准类似、但不同之处在于您需要应用100%满量程(FS)信号(或尽可能接近 FS 的信号)、而不是0V 短路。 您可以发出 GANCAL 命令以允许 ADC 自动计算增益误差并更新 FSCAL[2:0]寄存器、但请注意、此操作需要100% FS 输入。

    如果应用了95% FS 信号、则可能需要修改 ADC 的增益校准结果、否则、ADC 将在提供95% FS 输入信号时输出 FS 代码(7FFFFFh)。 有关如何更正此案例的详细信息、请参阅以下 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/826632/3057713 

    数字滤波器没有校准;但是、您选择的数字滤波器将在校准期间使用。 您应该尝试配置 ADC (数据速率、滤波器、增益等)进行校准、方法与使用方法相同。 例如、更改 PGA 可能会导致稍微不同的增益误差、因此请使用您要使用的增益设置校准 ADC。

    我希望这会有所帮助!