This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:电流输出模式下的电阻负载

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854926/dac8771-resistive-load-in-current-output-mode

器件型号:DAC8771

大家好、

我有2个客户问题。

数据表中提到了电流输出模式下的电阻负载。 根据我的理解、除+/-24mA 之外的所有电流输出都是0mA - 24mA;3.5mA - 23.5mA;0mA - 20mA;4mA - 20mA。 正确吗?

2.电流输出模式下是否有最小电阻负载值?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshi、 正确、μ 1.2kΩ 最大值适用于所有其他范围:0mA - 24mA;3.5mA - 23.5mA;0mA - 20mA;4mA - 20mA 没有最小值、如果您愿意、这些引脚可能会短接至 GND。 该限值实际上只是最大值、因为负载上的压降会使输出超过顺从电压。 谢谢、 Paul