This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8325:DOUT 在 CS 置为有效后保持低电平

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8325, ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854219/ads8325-dout-remains-low-after-cs-asserted

器件型号:ADS8325
主题中讨论的其他器件: ADS8353

大家好、

我的客户考虑使用 ADS8325IB 并提出了一些问题。

  1. DOUT 在上电后变为低电平、即使在 CS 置位后也保持低电平。
    ADS8325是否有可能损坏?
  2. 时序图显示、TCSD 最大值为0ns。
    这是否意味着在 CS 变为低电平之前 DCLOCK 需要处于低电平?
    如果违反此时序、是否会发生通信错误?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota-San、您好!

    感谢您的发帖。

    您能否澄清您所指的器件型号?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    抱歉、我的拼写错误。

    我指的是 ADS8325IB。 ADS8353与它无关。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDO 为高阻态、这意味着它将保持在它上次未受控制时的状态。 另请注意、前5个 SCLK 不是有效的 SDO 数据、并且该引脚仍为高阻态

    要理解、您是否意味着器件在转换时不输出任何数据?

    您能否使用已知 的直流输入并 对数据进行采样、这样我们就可以比较预期的输出与预期的输出。 此外、确保数字线路上没有任何东西可以容纳信号。

    2.在 CS 之前、SCLK 不需要为低电平、但它需要下降 CS。

    数字线路的屏幕截图将有助于调试和确认时序。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San

    感谢你的答复。

    1、器件看输出数据成功、但客户只想知道 DOUT 的空闲状态。
      我了解到、由于您的回答、DOUT 将保持上一个状态。
      启动时 DOUT 状态如何? (默认为低电平?)

    3.客户是否应为器件设置 SPI 模式1?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不知道器 件最初上电时 SDO 的默认电平、但请注意、在每个转换结果为 MSB 计时之前、SDO 将在一个时钟周期内变为低电平。

    从下面的时序图中、数据应该在 SCLK 的上升沿读取、  

    SPI 模式1在下降沿读取数据、因此这不是一个好选择。 我建议模式0

    此致

    Cynthia