This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J1600EVM:与 TSW14J56配合使用时可更改输入电压范围

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855093/adc12j1600evm-changing-input-voltage-range-when-used-with-tsw14j56

器件型号:ADC12J1600EVM

您好!

我将 ADC12J1600EVM 与 TSW14J56EVM 配合使用。  

在我的应用中、我需要在500mV 的最小电压范围内运行 ADC12J1600。 我已更改 GUI 中"Control/Gain and Offset"窗口下的参数、然后在 EVM 窗口中单击"Program Clock and ADC"。 通过这种方式、我看到电压范围现在设置为500mV。

我的问题是、在查看 HSDC Pro GUI 时、与默认设置725mV 相比、这不会改变任何值。 这是因为在测量 ADC 输入信号的 RMS 时、在500mV 和725mV 的情况下、该值是相同的(代码和电压均相同)。 当然、我希望看到相同输入信号的相同电压 RMS、但当用代码表示时、这会有所不同。

在我看来、更改输入电压范围的过程中可能缺少一些步骤。

是否可以获得有关如何正确设置此设置的更多信息、或者是否可以将其定向到用户指南中对此进行说明的正确位置? 我已经在寻找、但没有找到任何信息。

此致、

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    在 GUI 中应该有一个"Control"选项卡。 在"Control"选项卡中、查看"Calibration"部分。 应选中"Cal triggered / running (校准触发/运行)"复选框。  框中应该有一个复选标记。 请取消选中该复选框并重新检查、以便再次显示复选标记。 这应将写入推入 ADC 并进行适当的更改。

    如果可以、请告知我们。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 在控制窗口的校准部分中、我没有看到任何校准被触发/运行、而是看到启用计时校准(可能我正在运行不同版本的软件)。 通过再次禁用和启用该复选框、它实际上已正确更改范围。

    所以这个问题无论如何都得到了解决。

    非常感谢、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    在 GUI 中更改电压范围后、将设置该值。 如果您单击"Program Clocks and ADC"、您输入的值将被默认值覆盖。

    此致、

    Jim