This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADS1292

Guru**** 2530940 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853173/ads1292-ads1292

器件型号:ADS1292

尊敬的所有人:

我在 数据表中构建了图60电路、并希望在开始通信之前为器件加电。  流程图中的第一步是打开 CLKSEL 引脚。 使用 Arduino ZERO 我只需设置此引脚、但 PIM 保持低电平。 我想知道其他人是否有同样的问题。 非常感谢您的反馈。

谢谢、

哈米德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、

    请从我签名中的 BIOS 常见问题解答开始。 尤其是 SPI 通信帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的回复。 按照 Ryan 的常见问题解答和 SPI 通信链接、我设置 CLKSEL 引脚= 1且 DVDD = 1.8V、以查看是否可以读取 ID 控制寄存器(对于 ADS1292R、预期为0x73)。 我的电路中的串行时钟频率(tsclk)约 为53ns。 根据数据表中的图1以及您对[常见问题解答]的响应、我预计最小频率为66.6ns。 是什么?

    我对寄存器的读取和写入可能会遇到 困难、这可能是 SPI 时序问题。 我想设置 CLK_DIV 位来定义 fclk、但在能够这么做之前、我需要使 SPI 工作。

    此致、

    哈米德