This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:供应商 ID 和版本 ID 值

Guru**** 2528570 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853945/dac39j84-vendor-id-and-version-id-values

器件型号:DAC39J84

大家好、

我有一个第三方 FMC 板、上面有 DAC39J84器件。 当我读取0x7F (供应商/版本 ID)时、它返回0x0A (与数据表中的0x9不同)。 原则上、供应商 ID 看起来是正确的、但版本 ID 已变为2而不是1。

这是 TI 知道的吗? 它是否记录在任何地方?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    我认为 ID 指的是 TI 所称的器件版本或 PG。 我正在通过测试来验证这一点、但我猜是任何 ID 为"1"的器件 都是预生产 器件、而标为"2"的器件是生产器件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答。 您能在确认后回复我、以便我们可以关闭该主题吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    我发送的内容是正确的。 我收到了设计团队关于这一点的通知。

    此致、

    Jim