This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04:原理图审阅

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854920/ads112u04-schematic-review

器件型号:ADS112U04
主题中讨论的其他器件: ADS122U04

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

是我们的原理图。

您能帮助我们进行审查吗?

 

  1. 我们的 UART 接口的电压为1.8V。
  2. AIN0~AIN4将检测1.6V~3.6V 范围内的电压
  3. 复位引脚为低电平有效。 什么是 RESET 引脚的高电压? 1.8V 或3.3V?

原理图:

e2e.ti.com/.../ADS112U04.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu-Cheng LIN、

    您的 UART 接口电压必须与用于 ADS122U04 DVDD 的电源电压匹配。  数字引脚的逻辑高电平最小为 0.7*DVDD、或逻辑高电平的最小值为2.31V。  1.8V 不会足够高、因此将无法进行通信。  这里最好的做法是使用电平转换器器件将1.8V 信号转换为3.3V。

    2.模拟输入电压必须在 ADC 的模拟电源范围和基准范围内。  内部基准电压为2.048V、因此、如果您希望进行单端测量、则应将模拟电源电压至少提高到所测量的最小电压(3.6V)至5V。

    3、复位是一个数字引脚、与上面的1类似、必须与所使用的 DVDD 电压匹配。  目前这是3.3V。

    此致、

    Bob B