This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:检查 ADs114s08内部2.5V 基准

Guru**** 2846380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854934/ads114s08-check-the-ads114s08-internal-2-5-v-reference

器件型号:ADS114S08

我使用 ADS114S08 来测量电压。 I 将 ads114s08配置为内部2.5V 基准(REF = 0x0A) 作为 Vref

我需要确保 内部2.5V 基准正常、 但我不知道如何 检查 基准电压(内部2.5V)是否正常

我能否读取寄存器以获取 内部 基准状态?  如何配置 ads114s08寄存器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5785980:

    当您打开 ADS114S08的内部基准时、VREFOUT 引 脚应相对于 REFCOM 为2.5V (REFCOM 应连接到 AVSS)。  这就是您如何验证内部基准电压是否已实际打开。

    打开内部基准的寄存器设置也可以从 ADS114S08读回、以验证是否进行了正确设置。  您可以使用 WREG 命令写入寄存器、并使用 RREG 命令读回寄存器。  数据表9.5.3节概述了命令通信。  下面是 ADS114S08的一些示例代码:

    http://www.ti.com/lit/zip/sbac159

    此致、

    Bob B