请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1120 大家好、
我的客户考虑使用 ADS1120并提供了一些问题。
- 在单次触发模式下、客户通过 RDATA 命令读取数据、然后 DRDY 变为高电平。
之后、如果未发送 START/SYNC 命令、DRDY 是否永远不会变为低电平?
(DRDY 是否会保持高电平、除非发送 START/SYNC 命令?) - 在第8.5.5节中、有一个"的说明。 图66显示了在连续转换模式下读取转换数据时发送 WREG 命令以写入两个配置寄存器的示例。 在命令计时后(在第32个 SCLK 下降沿之后)、器件会复位数字滤波器并开始使用新的寄存器设置进行转换。"
即使在单次触发模式下、发送 WREG 命令也会启动转换吗?
此致、
Shota Mago