This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:RRDY 行为

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854962/ads1120-rrdy-behavior

器件型号:ADS1120

大家好、

我的客户考虑使用 ADS1120并提供了一些问题。

  1. 在单次触发模式下、客户通过 RDATA 命令读取数据、然后 DRDY 变为高电平。
    之后、如果未发送 START/SYNC 命令、DRDY 是否永远不会变为低电平?
    (DRDY 是否会保持高电平、除非发送 START/SYNC 命令?)
  2. 在第8.5.5节中、有一个"的说明。 图66显示了在连续转换模式下读取转换数据时发送 WREG 命令以写入两个配置寄存器的示例。 在命令计时后(在第32个 SCLK 下降沿之后)、器件会复位数字滤波器并开始使用新的寄存器设置进行转换。"
    即使在单次触发模式下、发送 WREG 命令也会启动转换吗?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota Mago、

    在单次模式下、当您希望启动新转换时、应始终发送 START/SYNC 命令。  除非转换已经开始、否则 DRDY 将不会变为低电平、从而发出转换结束信号。  即使在单次模式下、更改配置寄存器后也可能会启动转换。  但是、客户不应依赖此行为、因为在 START/SYNC 命令中完成了一些在更改寄存器设置时会丢失的附加信号。  您所参考的数据表部分是指连续模式运行。  

    因此、当需要启动新的转换时、应始终在单次模式下发出 START/SYNC 命令。  在单次模式下、寄存器配置发生更改后可立即发出 START/SYNC 命令。  

    此致、

    Bob B