This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3282EVM:双频输出

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855118/dac3282evm-double-frequency-output

器件型号:DAC3282EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3282

我们正在尝试使用 DAC3282评估板和 TSW1400信号发生器来评估 DAC3282。

我们已在用户指南的第4.1节中对评估板进行了修改、以获得 DAC 的输出。

在 MasterDAC3282Gui_v2p1.vi 中、我们可以读取 DAC 的温度。  然而、这个软件经常与评估板断开接触、这并不能激发人们的信心。  我们已将内插设置为1x

如果我们随后打开高速数据转换器软件、生成1MHz 的单音调(稍微移动到采样窗口中具有整数个周期)并将其发送到 DAC、我们会在高速示波器上得到2MHz 正弦波、 这是为什么?

此致、

David Crickshank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HSDC PRO 上的基带数据速率设置很可能设置不正确。 使用1x 内插、最大 DAC 速率为312.5MSPS。 您应该在 HSDC PRO 上键入312.5MSPS 并生成适当的音调频率。

    -Kang