This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S021:数据读取前的额外跟踪脉冲

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC122S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852974/adc122s021-extra-tracking-pulse-before-data-readout

器件型号:ADC122S021

e2e.ti.com/.../ADC122S021_5F00_fail.pdf

对于新生产的大量 PCB、我们看到 ADC122S021出现故障、之前的 ADC122S021正常工作(相同的 PCB、相同的软件)。

从随附的文件中可以看出、需要额外的跟踪脉冲、这会在读取数据时产生偏移。 但是、如果 ADC122S021的温度升高(使用热风枪时温度不高)、则故障会消失。 此外、向 SCLK 添加一些容量似乎也会产生积极影响。 我研究了时间安排,找不到任何明显的理由。 是否知道此问题的任何原因/解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附件似乎没有正确穿过。 请使用文本框中提供的图标/选择工具重试。

    您是否确认过时序、PCB 布局和软件特性在以前的构建到这个构建期间保持不变?

    我不确定"跟踪脉冲"是什么意思、但根据您的评论、DOUT 数据中会出现额外的脉冲?

    请在附件中包含额外脉冲的示波器截图

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cynthia

    感谢您的回复。 我将再次尝试执行附件 æ、-k Ω 现在同时作为 PDF 和 PPT。

    是的、它是相同的软件和相同的 PCB 版本。 我搜索了其他错误/故障组件、但运气不好。

    我看不到、其中的哪一个应该能够使这种情况发生故障、那么信号及其完整性看起来是可以的。

    根据数据表、前3个时钟周期(CS 之后)为跟踪模式(SCLK 通过 CS 启动降低、然后直接进入跟踪模式)。

    MSB 在第4个时钟上计时、如器件顶部的图所示、这是我将认为正确的情况。  

    但是、在"冷机"(室温)中、MSB 首先出现在第5个时钟上、这会导致帧读数偏移。  

    希望这能更清楚地说明这个问题。

    Carstene2e.ti.com/.../ADC_5F00_fail.pptxe2e.ti.com/.../0310.ADC122S021_5F00_fail.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carsten、

    示波器截图非常有用。 看起来 SDO 在一个时钟脉冲上移位。

    让我们首先消除新电路板/设置

    您能否从未 显示任何故障的旧版本中将故障器件从新电路板移除到电路板? 如果器件故障、则 我们已消除新构建。

    之后、我们可以开始对其进行调试。

    这似乎只影响 CS 下降沿之后的第一次转换。 从示波器屏幕截图中可以看到第二个转换结果是正确的。 是这样吗?  我想使用最大正刻度的输入。 这将清楚地显示 SDO 线路何时输出零和有效 SDO 数据。

    我有一些一般性问题。 有多少设备发生故障? 温度是否会产生很大影响? 例如、您是否在较低的温度下看到它、它是否变得更糟?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADCs_5F00_read_5F00_OK.pdfe2e.ti.com/.../ADCs_5F00_read_5F00_fail.pdfe2e.ti.com/.../Isolator_5F00_difference.pdf

    你好、Cynthia

    正如建议的那样、我尝试在两个故障电路板和两个正常电路板之间交换 ADC。 失败与电路板有关。 您可以在附加的图上看到读数如何受到影响。 然后、我尝试从时序中获得更多信息、并看到 CE 信号下降时间的差异(APP 2us=工作、5us=bad)。 然后、我尝试更换驱动器(光隔离器)、这使 OK 板损坏、反之亦然。 因此、这必须是根课程。 现在、我需要弄清楚为什么 CTR 对于该器件显然变得如此低、但为此、我不能责怪 ADC。 但是、在 ADC 规格中、CE 下降时间没有限制、而只是对这种情况的"死区时间"有限制。 正确吗? 无论如何、感谢您在本案例中付出的努力。

    /Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到 Carsten 的讲话、您越来越接近解决问题。

    至于 ADC 时序、CS 可能没有下降时间要求、但当 CS 出现意外延迟时、这可能会违反其他时序要求。 CS 在电压为0.8V 之前不会以低电平计时、而是在实际工作之前的~3us 内预期会发生这种情况。 这可能传播  并影响以前未被视为问题的其他时序要求。

    当然、如果您需要更多帮助、我们将随时为您服务

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Cynthia。 现在我将集中讨论隔离器并关闭此 ADC 案例... /Carsten