This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:警报功能问题

Guru**** 2520200 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854143/ads1015-q1-alert-function-issue

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1015

尊敬的专家:

我的客户希望使用警报功能设计 ADS1015、但无法触发他们设置的阈值。

请问您对此有什么反馈吗?

下面是客户的寄存器设置。

00:转换寄存器--> 0xe046

01:配置寄存器-> 0xa8c3

02:LO_THRES 寄存器-> 0x0010

03:hi_thres 寄存器-> 0x0020

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、


    查看您提供的配置寄存器、您可以将其设置为 A8C3。 这意味着最后两个位(COMP_QUE[1:0])设置为11。 这将禁用比较器:



    客户应将配置寄存器设置为 A8C0、以便在一次转换后将比较器置为有效。 让他们尝试一下、看看它是否起作用。




    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我们已尝试将 COMP_QUE 设置为00、但仍无法触发比较器的 H/L 阈值。

    客户的最后一个寄存器设置、如下所示。

    00:转换寄存器--> 0x46e0

    01:配置寄存器-> 0x43a8

    02:LO_THRES 寄存器-> 0x1000

    03:hi_thres 寄存器-> 0x2000

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、


    如果比较器警报不起作用、则需要检查几件事情。

    ALERT/RDY 引脚需要一个上拉电阻器、这与 SDA 和 SCL 线路相似。 确保电路已安装此组件。 警报低电平有效。

    2.确保正确编程阈值。 回读已将 HI_THRESH 和 LO_THRESH 寄存器编程为新值。

    3.测试阈值的不同值。 我会将 LO_THRESH 设置为7FF0h。 这将在每次单次转换时触发比较器。 实际上、我想看到任何有效输入的比较器跳闸。

    之后、我想查看该电路的原理图。 器件的接线可能存在其他一些问题。 我还想查看和示波器快照或逻辑分析仪输出、以检查数字通信。


    吴约瑟