主题中讨论的其他器件:ADS1015
尊敬的专家:
我的客户希望使用警报功能设计 ADS1015、但无法触发他们设置的阈值。
请问您对此有什么反馈吗?
下面是客户的寄存器设置。
00:转换寄存器--> 0xe046
01:配置寄存器-> 0xa8c3
02:LO_THRES 寄存器-> 0x0010
03:hi_thres 寄存器-> 0x0020
此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我的客户希望使用警报功能设计 ADS1015、但无法触发他们设置的阈值。
请问您对此有什么反馈吗?
下面是客户的寄存器设置。
00:转换寄存器--> 0xe046
01:配置寄存器-> 0xa8c3
02:LO_THRES 寄存器-> 0x0010
03:hi_thres 寄存器-> 0x0020
此致、
本
Ben、
如果比较器警报不起作用、则需要检查几件事情。
ALERT/RDY 引脚需要一个上拉电阻器、这与 SDA 和 SCL 线路相似。 确保电路已安装此组件。 警报低电平有效。
2.确保正确编程阈值。 回读已将 HI_THRESH 和 LO_THRESH 寄存器编程为新值。
3.测试阈值的不同值。 我会将 LO_THRESH 设置为7FF0h。 这将在每次单次转换时触发比较器。 实际上、我想看到任何有效输入的比较器跳闸。
之后、我想查看该电路的原理图。 器件的接线可能存在其他一些问题。 我还想查看和示波器快照或逻辑分析仪输出、以检查数字通信。
吴约瑟