This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:ADS1235

Guru**** 2947780 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854748/ads1235-ads1235

器件型号:ADS1235
主题中讨论的其他器件: ADS1261

您好 TI 团队

您能不能建议 ADS1235多路复用器的设置时间是多少?

假设芯片在连续模式下工作 ,并考虑到:

  1. 表6中列出的转换时间
  2. 延迟时间配置
  3. 设置正确通道和触发采样的通信时间

是否需要考虑其他因素?

请提供稳定时间的粗略计算
采样率为400SPS,Sync2,2通道多路复用,禁用斩波,

在这些条件下,最大可用吞吐量是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    我没有任何特定于 ADS1235多路复用器的数据、但我估计这些数据会在大约1us 或更短的时间内稳定下来。 我认为 PGA 趋稳时间更长、但默认转换开始延迟50us 就能很好地解决这个问题。

    更改通道所需的转换延迟和 SPI 通信时间将是数据吞吐量的主要限制。 ADS1235的数字滤波器与 ADS1261相同、因此您可以使用 http://www.ti.com/tool/ADS1261-EXCEL-CALC-TOOL 来确定任何给定滤波器类型、数据速率、斩波模式或转换开始延迟的转换延迟。

    对于400SPS、SINC2滤波器、禁用 CHOP 且默认的50us 转换启动延迟、总转换延迟为5.43ms (或约184.33SPS)。 要考虑切换通道的 SPI 通信延迟、您可以通过将 SCLK 周期乘以命令字节数量(2个无 CRC、 在 CRC 模式中为4)、然后添加一些额外的时间来考虑微控制器为/DRDY 中断提供服务的延迟时间、并将/CS 引脚设置为低电平)、这可能大约为几微秒。

    将大约6us 增加到5.43ms 后、您可能会在上述模式下预期最大数据速率约为183.9SPS。