This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1147:CAN ADS1147支持4个独立的单端输入

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1147, ADS1148, ADS124S08, ADS1247, ADS1248, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853851/ads1147-can-ads1147-support-4-independent-single-end-input

器件型号:ADS1147
主题中讨论的其他器件: ADS1148ADS124S08ADS1247ADS1248ADS114S08

大家好、

 

n`t 数据表、我发现 ADS1147的正/负输入必须为 IN1~IN4、因此我怀疑该器件不能支持4个独立的单端输入、因为我们需要使用其中一个输入作为负输入的偏置。

请帮您确认。

非常感谢。

 

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    你是对的。 感谢您的检查!  

     如需更多信息、请参阅 DS 中的9.3.2低噪声 PGA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    那么、您的意思是 ADS1147只能支持3个通道单端输入、而 ADS1148只能支持7个通道?

    对于3个单端输入、我们可以选择 IN0~IN3中的任何一个、然后如何处理未使用的输入? 悬空或连接到 GND?

    关于 ADS124S08、该器件能否支持12个单端输入?

    非常感谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    由于使用单极模拟电源时 PGA 的共模输入限制、ADS1147和 ADS1148 (以及24位器件 ADS1247和 ADS1248)无法相对于接地进行单端测量。  正如您所说的、这些器件被限制为相对于 ADS1147 (ADS1247)公共输入的3个输入、相对于 ADS1148 (ADS1248)公共输入的7个输入。  您需要一个+输入和一个-输入来进行测量、因此-的其余输入需要连接到一些中量程电压。  在单极电源情况下、您无法将输入端接地。  此外、测量范围受到限制、因为 VREF 的输入范围也有限、无法进入电源来限制满量程范围。  因此、这些器件不适合单端测量。

    ADS124S08 (和 ADS114S08 16位版本)通过将 AINCOM 用作接地的公共输入、并在采用单极模拟电源的旁路模式下将 PGA 用于相对于接地的12个单端测量(AIN0-AIN11)。  此外、还可实现模拟电源的满量程范围。  因此、这些器件非常适合单端测量。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    所有测量都必须采用差分配置、因此对于 ADS1147、您可以将已知电压置于一个通道(中间电源或 REFOUT)上、然后根据该电压测量其他3个通道的"单端"。 ADS1148也是如此、但您将有7个"单端"通道。

    如果您使用双极电源、则可以将已知电压通道连接到 GND、因为它是1/2 Vs。 它不应保持浮动。

    请参阅 ADS1147数据表的10.1.4建立适当的共模输入电压。  

    ADS124S08具有用于单端测量的附加 AINCOM 通道、因此可支持12个单端输入。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢。

    阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢。

    此致、Sunny