This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:输出数据格式

Guru**** 2997140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854220/ads5294-output-data-format

器件型号:ADS5294

HY、

我在数据表中找不到输出数据格式。 我是 Wright、14位为双极(+/- 8192)、第一位代表符号位?

非常感谢

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    有关 ADC 数据输出格式、请参阅表6和9.6.1.15部分。

    默认情况下、ADC 输出处于直偏移二进制模式。

    将 BTC_MODE 位(地址:46h、位2)编程为"1"将 MSB 反相、输出变为二进制补码模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。