This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:美国 AFE

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28, AFE5828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853811/afe58jd28-us-afes

器件型号:AFE58JD28
主题中讨论的其他器件: AFE5828

你(们)好

回顾一下 AFE 的 JD 版本(例如 AFE58JD28)、我们提出了一些问题:

  1. 有关 JESD204B 接口规格的详细信息
  1. 在我看来、"渠道/渠道"这一术语并不是那么清楚。
  2. 每通道的最大数据速率是多少? 是5Gbps 还是每通道?
  3. 我知道我必须至少使用2个通道,并且不能仅使用一个通道进行完整的 AFE 数据传输,这是正确的吗?
  1. 有关 LVDS 接口规格的详细信息
  1. 在2x 模式下–最大输出数据速率是多少? 最大输出位时钟速率是多少?
  • AFE5828和 AFE 5818之间有何大区别? 价格差异很大、但我在规格方面找不到太大的差异。

谢谢

Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    由于器件 AFE58JD28处于 NDA 状态、我们希望将此讨论离线。

    是否可以将您的电子邮件地址发送至 TI.com?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    谢谢