This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:大家好、我对偏移误差计算有疑问。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854177/ads8860-hi-i-have-a-question-about-offset-error-calculation

器件型号:ADS8860

大家好、我在 TI 高精度实验室中研究了如何计算 ADC 系统中的失调电压误差。

我可以理解在计算总误差时使用典型偏移误差的概念。

但是、我无法理解使用 squre 和 root 的总偏移误差公式。

您能否更详细地解释一下在使用典型值进行计算时为什么使用此公式?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    这种类型的加法称为 RSS 或 Root、Sum、Squared。  它是添加通常分布的数字时常用的统计方法。  您可以在 Web 上搜索大量信息、这些信息会更详细地说明使用此方法的原因。

    在上面的 TI 高精度实验室示例中、我们本来可以简单地添加所有误差、但这会对总误差给出不切实际的高估计值。  典型值为1 sigma、但这意味着68%的器件都优于典型值!  如果您有多个组件会增加总体误差、则所有器件都不大可能接近1 sigma 值、许多器件将会低得多。  

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢!

    Yun